已回答假定已回答

AD698(CN0301)相位问题-配套LVDT传感器

anord 在 2018-4-25 詢問的問題

我们公司打算做一款LVDT产品,硬件上采用AD698(先购买了CN0301做实验),LVDT传感器采用Measurement Specialties的E100(6线制),有以下两个问题咨询下

1.在AD698规格书里全桥应用的figure8,A channel的AIN接的副边信号,原边信号经过-3°相移后接到ACOMP,然后作为翻转条件,是这么理解吧?如果是这样, 那为什么ACOMP不直接接到AIN信号就行了,这样翻转是最准的,毕竟无源相移电路精度很差,没那么刚好就是-3°。

2..相位补偿问题,在figure8和figure6的应用中,CN0301的相位补偿3°,那么A channelB channel相位差3°,那么A/Bduty cycle divider)的时候,能够处理掉这个相位差吗?有相位差的两个正弦波相除,会是个什么结果呢?不同的LVDT,相位滞后不一样,比如3°,5°,8.5° ;也就是说A/B的相位差也有3°,5°,8.5°;在不同相位差的情况下,A/B结果会不会差很多吗?

附件

結果