已回答假定已回答

AD6645 OVR总为高

orta 在 2018-4-26 詢問的問題

大家好, 最近我设计了一版 AD6645+FPGA的采集电路

以下是 AD6645前端部分

 

333.jpg

 

 

经过测量, AD8138 正电压为5.1V, 负电压为 -4.5V (负电压由LM2662产生)

AD6645的采样差分时钟 enc 由 FPGA的 差分管脚输出 进行驱动。 同时 FPGA通过AD DRY信号的上升沿进行数据采集并传输。

 

开始测试:

图中R19 甩空,不接任何信号,AD采样结果 是  8191 , OVR=1

R19接GND,AD结果是50左右(很小)OVR=0

R19接 本电路板的5V电源 , AD结果 仍然是 8191(与甩空结果一样)OVR=1

R19接 由本电路板5V通过两个10K电阻分压后的端点(2.5V),结果也还是8191。OVR=1

R19接 由本电路板5V通过三个10K电阻分压后的端点(1.7V),结果也还是8191。OVR=1

 

十分奇怪,也就是说,除了输入端接地,甩空或接5V ,6645都表示超出测量范围。

 

现在有点懵了。。我是想连接信号发生器进行采集,可是现在这个情况不知怎么排查了。

谢谢!!

結果