已回答假定已回答

AD620输出电压问题

1053804627 在 2018-4-27 詢問的問題

         大家好,我在使用AD620对0-50mV的差分直流电压经过AD620芯片转化为单端信号,增益为100,我一块电路板上有四路此电路,其中两路出现当输入电压为0mV时,输出有比较大的失调电压(将正输入、负输入串联接地时此电压依然存在)如图中所示①②,其中①为0.63V,②为0.42V左右,③④两路电路输出正确。

         ②两路电路当输入电压从0mV上升到10mV过程中,此额外的电压逐渐减小,当输入为10mV时,输出电压大概为1.06V左右,当输入电压10mV到50mV时,输出电压基本为线性变换此失调电压消失。请问这种现象有可能是什么原因导致的呢?    感谢各位的解答!

       另下图所示PCB布局图电路中的二极管及TVS全部去掉。AD620A.PNGAD620.PNG

結果