已回答假定已回答

ad9361

afterGlow4ever 在 2018-5-18 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-5-21提供

20180518_130525.jpg下图是AD9361上变频后的频谱。现在已经知道9361内部DAC输出是10.23MHz的正弦波,然后我想上变频到1575.45MHz(我在初始化结构体里面设置的,c语言),但是测试时下图可以看到1575.42MHz处是本振泄漏,1575.42-10.23=1565.19MHz是我实际的信号。请问为什么本振泄漏比希望得到的信号频率要大,即f输出=f本振-f基带输入,不应该是加的关系吗?

結果