已回答假定已回答

关于AD9984和DS90C385的问题

3637320230 在 2018-5-30 詢問的問題

目前情况是按照官方推荐寄存器配置的为1024*768的60HZ的vga通道0输入,我想将RGB888转换成3组数据+1组时钟

问题是:    我将9984的R\G\B的高八位数据分别连接到DS90C85的输入端,但是目前DS90C385的输入端还需要RES信号和DE信号,其中RES信号和DE信号均拉高。但是目前输出显示屏是闪屏状态,我这样处理有问题吗?各位给出出招。谢谢

結果