已回答假定已回答

LTC4020异常损坏

LiMian 在 2018-5-31 詢問的問題
最後回覆由RuiJey於2018-6-13提供

大家好,我是一名电源方面的新手,最近在使用LTC4020制作一款输入(15-45)V,输出(21-27)V,最大输出电流3A的充电电路,电路的搭建基本是按照官方Demo板的参数搭建的,但是我在装配完板子进行空载调试时遇到了如下的问题:

     1) 板子不带任何负载(电池或电阻负载),使用24V开关电源供电,上电后板子的STAT1指示灯常亮,STAT2灯常灭,测试负载端无电压输出,同时测试各开关管驱动脚无驱动信号。于此同时,在该状态下板子通电4-5min后,芯片(LTC4020)的6号点(SENSTOP)异常过流烧坏;

     2)板子带电阻负载(1k),不连接电池,将芯片BAT通路短接输出端,使用24V开关电源供电,上电后状态与空载上电一致。同样在板子通电4-5min后芯片的(LTC4020)的36号点异常过流烧坏。

以上是我目前遇到问题,请各位大神帮忙分析下,不胜感激,我的原理图及PCB图附后。

附件

結果