ternence

帮助他人,提升自己,还有定制风扇拿哦

ternence 在 2018-6-1 建立的討論區
最後回覆由ternence於2018-7-26提供

各位坛友,新的一月开始啦,设定好目标没?

 

版主本月的的目标就是“寻找最强技术大脑”,把下图中 ADI 最新定制的小风扇送给他们。

 

小风扇可萌、可实用了呢,各位想要么?

ADI风扇图片.jpg

 

获取资格:

解答以下任意帖子,解答的越多获奖几率越大哦~

ps.被标记为“有用答案”或“正确答案”,中奖几率会翻倍哦

 

 

ADUC微处理器:

ADuC7020一端接信号发生器,一端接示波器,为什么输入正弦波?

关于EVAL-CN0338-ARDZ二氧化碳探测调试的问题

IAR下Debug编译下载后可以运行Release编译下载之后无法运行

BF533采集MT9v032有竖条纹和白点问题

 

 

音频产品:

ADAU1701 ADC值的范围是0到2的32次方吗?假如是32位的ADC

ADAU1372可以处理30KHz的信号吗?另外sampling rate与serial port sampling rate有什么区别?

可以用STM32F407驱动AD9822来输出影像吗

在adau1452上用FFT做31段频谱指示,遇到问题

adau1452实现频谱显示,发现有问题

ADDI7100

关于sigmastudio的ADAU1467 SDATAIOx配置

 

 

 

MEMS和传感器:

adlx345 静止检测问题 谢谢!

adis16488,读取传感器数据太快数据会变0或固定数

Adxl362读取数据错误,读取的时序是没有问题的,但是返回的值就是不正确,是什么原因?

ADXL1002输出问题

怎么才能让ADXL355Z工作在IIC模式

ADXL203的产品状态和零点长期稳定性

關於ADPD188GG 用與PPG方案的問題

ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常

 

 

Power by Linear 产品:

关于LTC6401-20做IF放大模块使用问题

关于DC2095A demo板

ltc2664 output range for unipolar

LTC2325-12单次数据采集问题

DC1651A和DC590B无法和上位机通信

 

 

放大器:

AD8421使用ADIsimPE仿真错误的问题

求芯片推荐,带通滤波,中心频率50kHz,放大倍数0dB

如何选择放大芯片来放大初始信号?初始信号的超调信号有什么滤波芯片能滤除初始信号的超调信号?

AD8475的spice模型有问题,无法导入TINA-TI中进行仿真计算

AD8045 PSpice模型

锁定放大器仿真软件报错

寻找一款类似于ADA8282的放大器,但要求增益固定34dB,带宽5M

关于AD633的使用疑问

关于AD835输出幅值变化很大

求产品推荐

AD8304微电流无法测量

AD8304在50uA以下时,无法实现对数放大功能

AD8130使用疑惑

关于ADL5521的放大问题

多路复用器芯片及开发板选型询问(AD8180)

AD698(CN0301)相位问题-配套LVDT传感器

AD620输出电压问题

 

 

 

数据转换器:

  请问 按照AD9253的评估板绘制的PCB可以直接用于AD9633么 ?

AD7760切换采样率不成功问题

AD9434寄存器访问

AD7794 内部增益8倍,外部电压基准的时候,数据输出很慢

ad7928  STM32

AD9613的量程范围

AD9625采样信号±3.1Mhz处有异常频谱

ad9269和ad8138的匹配电路

对数转换器的应用

您好,我想问下AD9269的输入阻抗是多少,数据手册上没有查到。

关于AD9144 SYNC~信号周期性拉低和没有模拟输出的问题

AD2S1210跟踪速率是指机械速率吗

关于AD9144 /9136SYNC~信号周期性拉低和没有模拟输出的问题

需要一块4通道以上同步采样AD,并且每通道采样率大于2M。请问有符合要求的芯片可以推荐吗?

AD9765写信号及时钟信号的配置

AD9152-FMC    configure

AD9780 使用中的复位问题

关于AD9984和DS90C385的问题

我可以使用SDP-H1控制板编写程序实现我想要的功能吗?

AD590受到高频信号干扰,输出电流偏小,不是实际温度值

ADA2200用作SPI模式时,相关参数应该如何设置?

AD9268

ADS7-V2EBZ Xilinx Reference Design

请教较少缓冲高阻输入端泄露如何实现

AD8436 RMS-DC 输出有负压叠加,怎么回事?

数据手册问题

AD7734遇到的两个问题1数值偏移2连续采样通道不对应

SDP控制板和电脑无法连接问题

ADFMCDAQ2评估板中FPGA例程数据处理

找不到指定的項目。

dsp的硬件spi怎么驱动AD4003

关于AD5242使用问题

关于AD8302输入信号如何处理?

AD9163的配置寄存器详细文档

AD9042S的数字供电为5V,能不能与3.3V的FPGA直接相连?

AD6645 OVR总为高

大神请指教

結果