已回答假定已回答

关于AD7194请帮忙分析下,谢谢!

Willw 在 2018-6-4 詢問的問題
最後回覆由jay.zhao於2018-7-9提供

111.jpg

AD7194BCPZ芯片使用问题 ,我们打样了2块PCB板子,1块板子上有4片AD7194。目前2块板子上都是只有1个片子工作正常。板子上 2片AD7194挂1组SPI总线与MCU通信
,AD7194用的片内时钟。

 

有问题的AD7194片子现象:

1、SPI总写读写时序正常。

2、通过通信寄存器读取ID寄存器返回的数据都是0xA0,读取ADC转换结果的寄存器数据全是0X00000000000,操作其他寄存器返回的数据正常。

3、通过配置寄存器使用片内时钟,并输出片内时钟,用示波器测得的频率为7.4MHZ ,与手册上的4.92MHZ不符。

 

正常的片子:  通过通信寄存器读取ID寄存器返回的数据都是0xB3,读取ADC转换结果的寄存器数据与通道输入电压值一样,输出片内的时钟频率4.95MHZ。        

 

         电路板是贴片机焊接的,片子怀疑虚焊也重新焊接了,有问题的片子还是不行,把板子上正常工作的片子和有问题的片子焊接互换位置,正常片子一直是好的,有问题的片子还是不行。更换了2片AD7194新片子问题还是一样。目前用了10片AD7194BCPZ,只有2个片子是正常的。

結果