已回答假定已回答

关于ADXL354断电后重新上电却测不出加速度的疑问

Yangfeng 在 2018-6-1 詢問的問題
最後回覆由Yangfeng於2018-6-5提供

ADXL354水平放置:

 

1、若断电后立即重新上电,测试发现其12、13、14管脚(即XOUT、YOUT、ZOUT脚)的输出电压均为0.9v左右,大幅度晃动ADXL354,其XOUT、YOUT、ZOUT脚的输出电压始终为0.9v左右(基本保持不变);


2、若断电后如果过一会儿再重新上电,测试发现其12、13、14管脚的输出电压为0.9v、0.9v、1.3v左右,此时再大幅度晃动ADXL354,其XOUT、YOUT、ZOUT脚的输出电压变化得比较明显。

 

对多块ADXL354经过反复多次测试才发现上述两点规律,对此非常纳闷,希望能有工程师能帮忙回答一下以下的问题,非常感谢!
请问上述情况什么原因呢?难道说ADXL354这款芯片不太稳定么?现在的应用场景对稳定性要求非常高,请问这个问题该如何解决呢?

感激不尽!

結果