已回答假定已回答

AD7682使用问题

renbinq 在 2018-6-1 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2018-6-7提供

对AD7682的配置和时序可能是有理解上的不对,导致输出的是乱码。

时序设计如下:AD转换的周期为5.3us,,采样时钟为50MHZ,CFG配置为“11111111111111”;

采样RAC模式,;

SCK的周期为50MHZ,SDIN是在CNV下降沿后20ns进行配置。

不知道这样子设计的时序是不是有问题,导致了AD7682没有回复?且SDIN输出波形也不对;

 

硬件设计方面,AD7682供电电压为5V,VIO3.3V,参考电压为5V。

 

求指导!谢谢!

下边是使用XILINX chipscope 捕捉的时序(采样时钟200M):

下边是示波器捕捉的SDIN:

 

結果