已回答假定已回答

AD7793 - SPI驱动中spi_board_info的irq值如何确定

wangmiao900618 在 2018-6-5 詢問的問題
最後回覆由wangmiao900618於2018-6-6提供

请教下,spi外挂驱动如何确定spi_board_info 中irq的值?

我这边用MISO or SPI中断设备号都不可以,提示如下错误log。求大神帮忙看看需要如何做? 平台信息: OMAPL138

错误log

[    2.381969] [muye][508][irq=144]     // 自己加的log,发现在注册中断的时候返回错误了

[    2.385303] setting trigger mode 8 for irq 144 failed (gpio_irq_type+0x0/0x1c)

[    2.392851] ad7793: probe of spi1.1 failed with error -22

 

代码部分:

board-da850-evm.c

1.png

.......................

尝试使用了

1. 设备终端号:IRQ_DA8XX_SPINT1

2. SPI MISO脚:#define SPI_AD7793_INT       GPIO_TO_PIN(2,11)

4.png

......................

相关硬件部分图

3.png

結果