已回答假定已回答

AD7192的状态寄存器问题

KevinLuo 在 2018-6-8 詢問的問題
最後回覆由Yaao於2018-7-2提供

之前的一个问题描述有点错误,重新描述一下问题。

我现在使用的是连续转换模式,使能了双差分通道,DATA_STA为1。每次我先读取DOUT/nRDY是否为低电平,然后就读取数据寄存器,这时我发现有时候数据寄存器的nRDY位为1,这次的数据到底有效还是没效?这种现象是正常现象吗?

还有个问题就是我发现有的时候两次读取的数据都是同一个通道的,会漏掉某个通道的一次转换数据,概率大概为0.3%.这种现象又是什么导致的?

結果