已回答假定已回答

ad9146的SED功能和FRAME信号的作用

BR0101 在 2018-6-10 詢問的問題

您好,我们实验室在使用ad9146的SED功能时,发现只有把比较值(0x68-0x6F)清零时才能正常工作,但是如果比较值的某一位是1,那么无论输入数据的相应位是0还是1,存储误差的相应位(0x70-0x73)都会被置1。我遇到的是不是普遍现象,或是逻辑出了问题,将异或XOR设计成了或OR关系?

另外FRAME信号是不是起到的是对齐数据结构的作用,而不是高低电平分别代表I通道和Q通道?因为我发现FRAME始终置高电平时I通道和Q通道也是始终都有数据输入,而不是仅有I通道有数据输入。请问是不是FRAME的高电平有效脉冲起到对齐的作用,这个高电平有效脉冲需要一个DCI周期的长度?

結果