已回答假定已回答

AD5422 输出电压范围不对!

seanner 在 2018-6-14 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2018-6-17提供

大家好,我在使用AD5422过程中遇到电压输出严重超范围的情况。

在4个电压输出量程中,输出电压值严重偏离:具体测试数据如下:

            0-5V     输出为 -0.09 ~ 3.12V ,中值电压 1.50V  ——  控制字为 1000H

   0-10V   输出为 -0.19 ~ 6.26V ,中值电压 2.99V  ——  控制字为 1001H

   +/-5V   输出为 -5.19 ~ 1.24V ,中值电压 -2.00V ——  控制字为 1002H

   +/-5V   输出为 -10.4 ~ 2.49V ,中值电压 -4.00V ——  控制字为 1003H

 

AD5422 电路已经核实的问题如下:

1、AVDD    +15V ;   AVSS  -15V  ;   DVCC   5V(外部供电)  ;  VREF = 5.00V  ,这些电参数都一再确认了。

2、 AVDD,AVSS,DVCC   同时上电。 电源上升时间 1.8ms

3、在发控制字之前,已再次对DAC进行了软件复位, 560001H。

 

谢谢!

結果