已回答假定已回答

ADE7758问题?

chendechuan 在 2018-6-17 詢問的問題
最後回覆由Gary.Kang.AnalogDevices於2018-6-26提供

最近自己搭了一个检测A相电压的ADE7758电路。有几个问题:

1、IRQ中断问题:在B相和C相上出现过零检测超时时都能都检测到对应的中断(大约2.3秒出现一次中断),唯独A相没有出现中断(已断开A相输入的电压),什么原因?是否哪里设置不对还是电路有问题?

2、三相四线制和三相三线制是否需要通过寄存器进行设置,没有找到相应的寄存器?

3、电压值和电流值如何校准?校准步骤?

4、读取A相电压值一直都是正确的,有时突然会发现读取A相电压值不正确了,低了15V左右,但是VAP与VN之间的电压值一直都没有变化,那是什么原因照成15V电压的偏差??

5、如果把三路电流输入通道设置成三路电压输入通道时,IAN、IBN、ICN是否需要与VN相连??

 

 

 

电路图.jpg

結果