已回答假定已回答

最近一直在调试放大器方面的芯片,突然有个关于“差分信号”单端输入输出的疑问,写出来讨论一下!

滔滔江水 在 2013-3-27 詢問的問題
最後回覆由滔滔江水於2013-4-14提供

最近一直在调试放大器方面的芯片,突然有个关于“差分信号”单端输入输出的疑问,写出来讨论一下!

 

对于差分输入输出的好处我就不再多说了,相信大家都有一定的了解!

我的疑问就是,我们实验室使用的几款放大器或者是TR组件方面的芯片都是双端输入或者输出的,但是我们我们由于实验室设备的限制,只能采用单端的方法来处理或者测试,我们常常使用的方法就是在差分输入或者输出的另外一个端口用一个电容接地来实现!

 

我有如下几个问题:

1、我想请问一下这种做法是否合理,如果不合理的话一般应该怎么对不用的端口怎么处理?

 

2、我看有的芯片手册上面提示在输入或者在输出端口能够采用单端的使用方法,所以就有一个疑问?

是不是所有的这种差分输入输出累的器件都能采用单端输入输出来使用,如果能的话输入和输出采用单端的处理方式是不是一样的?

还是说如果芯片手册上面提示能在输入端采用而没有提示在输出端采用单端的方式的话就只能在输入端使用单端的输入而不能再输出端使用?

 

3、如果所有的关于差分输入输出的芯片都能采用单端的方式使用,那么他们是不是在内部有那点相通的部分?

 

4、对于差分输入输出的器件,如果采用单端的话,对芯片的性能会有什么影响?比如有一个功率放大器的芯片,输入输出都是差分的,此时我都采用单端输入单端输出,那么对放大器的放大性指标影响都有哪些?

 

 

感觉上面几个问题说的有点乱,不知道大家看明白我所说的问题没有,如果那个地方感觉我说的不是太明白,我在详细说说!

希望ADI的工程师们或者各路大神给予解释!!

谢谢!!

結果