已回答假定已回答

AD7124-8 输入悬空时的采样值为何一直递增?

wg_1987 在 2018-6-20 詢問的問題
最後回覆由hanhan0519於2018-6-21提供

        将AD7124-8只使能一个单通道。通道寄存器配置为单端输入,通道的+为AIN0,通道的-为ASS。配置寄存器设置为单极性,内部2.5V电压,1倍增益。ref和AIN缓冲打开。滤波器寄存器默认值。没有进行任何零电平和满量程校准。

         一开机时,当AIN0的输入悬空时,采样值很奇怪,从313372在一直递增,递增幅度在16000左右。如果AIN0接入REGCAPD输出的1.8V电压,采样值立刻变成在12790131左右,计算可知,采样值正确。如果再悬空输入,采样值又从12790131开始递增,递增幅度在8000左右。

          各位大神,有没有遇到类似问题?是我寄存器配置有问题还是硬件哪里没有弄好?跪谢!!!

結果