已回答假定已回答

AD7124-8单次转换模式问题

hanhan0519 在 2018-6-21 詢問的問題
最後回覆由Yaao於2018-7-2提供

我目前配置三个通道使能,将AD7124-8设置为单次转换模式,我的问题是:

1、如何只要一个通道,发送数据格式为:首先发送通讯寄存器0x01,表示下一个操作是写,寄存器地址位0x01,然后发送0X0004,配置寄存器位单次转换模式,接下来发送0X42,表示下一个操作是读,寄存器地址为0X02(数据寄存器地址)。这个没有问题。

2、如果我配置三个通道,发送数据格式是什么?难道是0x01--0x0004---0x42--读取某一通道---0X42--读取某一通道--0X42读取某一通道。数据手册并没有详细说明。

3、多通道单次模式和连续模式读取上有什么区别,希望能够详细说明一下。

 

AD7124-8功能超级强大,但是难度不小。目前主流MCU为STM32,希望能有配套例程,那样就方便多啦。如果我的代码调试OK,希望能分享给大家,有调试通过的朋友,小窗私聊交流,谢谢。QQ:272586955.

結果