已回答假定已回答

AD7779的EXT_MCLK_SWITCH_ERR置1且无法通过复位消除

Percy-123 在 2018-6-22 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2018-6-28提供

在调试AD7779的过程中,对各配置寄存器进行配置完毕以后,使用SPI采集ADC各通道数字量,发现高位置1,有错误,最后确定是GEN_ERR_REG_2的位4,即EXT_MCLK_SWITCH_ERR置1,因此是时钟问题,但经过电路检测确定有源晶振工作正常,输出频率为8MHz(我设置的是高分辨率工作状态),且通过复位也无法消除该错误位置1,请问是不是芯片的时钟引脚接法或者别的地方出了问题?

补充:我使用的是有源四引脚晶振(8MHz),我设计的电路图附在后面,请各位帮我解答,谢谢

1.png2.png

結果