已回答假定已回答

ADE7880功率因数问题

wwwfudong 在 2018-6-27 詢問的問題
最後回覆由Gary.Kang.AnalogDevices於2018-7-16提供
ADI的技术支持:您好!

 

我正在开发一个电能计量的产品,采用ADE7880芯片实现电量测量与计量。

但目前遇到一个问题一直没有解决。我们先利用信号发生器进行调试,由信号发生器产生的两路相同的信号分别作为A相的电流与电压信号,其余各相输入短接。此时由于信号相位相同所以功率因数为1,有功功率和无功功率的数值也是正确的。分别将电流的相位调节到超前0度、90度、180度和270度时,功率因数的测量结果分别为:-1.0,-0.01,1.0,0.01。然后,在所有外部条件都不变的情况下,使能电流通道中的积分器(模拟采用罗氏线圈电流传感器),分别将电流的相位调节到超前0度、90度、180度和270度时,功率因数的测量结果分别为:0.11,-0.99,-0.11,0.99。功率因数接近为0时的相位是174度和354度,功率因数为1时的相位是84度和264度,与理论值大约相差6度。更换另外一块电路板结果完全相同。由于没有使能积分器时的测量结果是正确的,因此我们认为外部电路是没有问题的。我们仔细查找了相关的资料没有找到原因,论坛上也没有相关的信息。所以只能求助您了,谢谢指导!。

結果