已回答假定已回答

AD9265没有低位数据

orta 在 2018-7-1 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-7-6提供

大家好,我设计了一版 AD9265+FPGA的采集板, AD9265的模拟与数字供电均通过磁珠与1.8V网络连接,AD9265的 DCO OR D0~D15 通过22欧姆电阻与FPGA直接连接(FPGA BANK电压也是1.8V)。 AD9265的差分时钟输入由FPGA提供(30MHz)。

 

经过测量,AD9265的DCO输出是正常时钟,VREF 1.0V, VCOM 0.9V,然而对信号发生器的 100KHZ 300mVpp 进行采样并回传发现,正弦波被AD9265采样采集成了 多段台阶,也就是AD9265的大部分低位数据都是0(或都是1),只有高位数据有效。

 

想问一下这个问题有可能出在哪里呢?

TIM截图20180701102412.jpg

結果