已回答假定已回答

ADAU1761的两个输入通道噪声有较大区别

flyriz 在 2018-7-2 詢問的問題
最後回覆由HenryL於2018-7-10提供

大家好,我在使用ADAU1761的时候遇到一个问题,如下图所示,ADAU1761使用两组差分输入的模式,当我把ADAU1761的输入音量调到最大的时候,发现LIN、RIN这两组输入的底噪会有较大的差别。为了排除前端电路的干扰,我把下图红框中的隔直电容全部去掉,输出采用同一个通道,再对比LIN,RIN的输入,一共测试了四板,有三块存在这个现象,具体细节见最后的测试情况。

image005(07-02-09-02-46).jpg

我的问题是,这种差异是不是正常现象,如果不是正常的,有没有什么好的办法解决?如果是正常现象,合理的解释是什么?

测试中的去掉隔直电容,是指把电容去掉断开,这样芯片与输入电路完全没有连接。因为是同一个芯片上的两个通道,所以我觉得电源影响的可能性也很小,除非不同的通道在芯片内部的供电还有区别。另外,输出用的是同一个通道,所以两路信号经过输出电路后应该也是没有什么区别的。我个人认为还是芯片内部的差异的可能性较大。

测试情况:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

第四块板子

两个通道基本一致

結果