已回答假定已回答

EVAL-ADV7842-7511P Demo板卡输出闪屏

zhangyd 在 2018-7-2 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-7-3提供

hi,

我们有项目中用到ADV7842芯片,在前期@EVAL-ADV7842-7511P@@@@@ demo板卡测试中发现如下问题:反复多次插拔ADV7842芯片的HDMI输入端,输出有时候会出现闪屏显现(有时候画面会出现黑屏现象,有时候输出画面屏幕上半部分闪屏下半部分正常);

我们做过如下验证方法:

a)出现闪屏的时候,插拔一下HDMI输入源,闪屏现象会消失,输出画面正常;

b)出现闪屏和输入视频的分辨率没有关系,所有制式(3G、HD以及SD)都有出现闪屏问题;

c)在出现闪屏现象的时候,通过AVES3软件重新加载一次对应的脚本文件(官网提供的脚本配置文件)后闪屏现象消失,输出画面正常;

d)出现闪屏的时候,通过AVES3软件将ADV7842芯片手动配置HPD信号后重新交换一次EDID后闪屏现象消失,输出画面正常;

e)在输出闪屏现象的时候,通过AVES3软件将ADV7842芯片的EQ功能设置为手动模式,并将HDMI模块下的0x90、0x91两个寄存器的值设置为0xFF后,闪屏现象有改善(未改之前闪屏频率快且整个画面闪屏,修改后出现闪屏频率明显降低,同时只有画面的上半部分出现闪屏);

请问ADI相关专家,造成上述现象该怎么解决?

結果