已回答假定已回答

ADE7880配置及只能够读取第一次的电压有效值

894782489 在 2018-7-3 詢問的問題
最後回覆由Gary.Kang.AnalogDevices於2018-7-11提供

下面是我的电路图,通过spi通信,经测试通信是成功的,我现在想读取AVP的电压,我通过信号发生器在AVP接入了50Hz 500mV的信号。我的问题是为什么只能够读取第一次的AVRMS电压数据,后面读取的AVRMS没有任何变化,即使是我改变了信号源,也没有变化。

后来发现是电路的问题,我将PM0和PM1的两个引脚与单片机断开,测得芯片工作的电压是3V正常的,但是我接上PM0和PM1时,芯片工作的电压就变成了2.5V,然后芯片就不能正常工作了。

测得PM1和PM0悬空时的电压是3V,

結果