ternence

【ADI 工程师博客】细说辐射效应(连载2)

ternence 在 2018-7-5 建立的討論區

上一篇博客,介绍了辐射效应的基础知识(请移步【ADI 工程师博客】细说辐射效应(连载1) 查看),今天我们谈谈总电离辐射剂量 (TID) 效应。

 

由于测试过程相对简单,因此评估起来要简单一些。当然,我说很简单是因为产品测试工程师已经为我们做了大量工作。

 

检查高速 ADC 的 TID 效应时,辐射前和辐射后均要在 ATE 上对产品进行测试。还会对一个控制单元进行测试以获得比较基准。在本例中,测试了一个控制单元和4个暴露于辐射下的单元。

图片1.png

 

此类辐射分析的意图是检查 ADC 暴露于特定剂量辐射后的性能变化。就高速 ADC AD9246S 而言,测试剂量达到100kRads。正如您在看到的这样,在辐照后,性能几乎没有变化,这正是空间应用所需要的。理想情况下不会有任何变化,但在现实世界中,事情往往不尽如人意。但在本例中,它足够接近大家的期望。对于 TID,ADC AD9246S 显示出它能够很好地抵御辐射。

 

额外补充:

AD9246S是一款单芯片、14位、125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。

 

利用宽带宽、真差分采样保持放大器,用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于满量程电压电平在连续通道间切换的多路复用系统,以及采用远超过奈奎斯特速率频率的单通道输入采样。与以前的模数转换器相比,AD9246S的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。产品详细介绍请点击http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/standard-adc/high-speed-ad-10msps/ad9246s.html 查看~

結果