ternence

向工业 4.0 过渡的领域出发,ADI 这些技术助你一臂之力!

ternence 在 2018-7-6 建立的討論區

更高水平的生产力和灵活性、更高的效率、更高的质量和更低的成本,这些就是全世界的对工业 4.0 的期待。

 

但是,如何才能实现这些目标呢?现在应该采取什么措施?

 

你可能不知道,ADI 也在帮助设备制造商率先迎接工业 4.0,用信号链专业知识、优化的解决方案和密切的开发协作补充设备制造商的独特能力,探索更快实现工业 4.0 的途径。

 

先来一张图,了解下ADI是如何帮助客户向工业 4.0 过渡的领域迸发滴!

industry-40-infographic-v5.gif

 

 

看不懂?没关系,版主细细的来为你解答

 

上图中显示了ADI 为实现工业4.0可提供的五个方面:

 

一、如何应对不断变化的工厂

工业 4.0 正在使工厂发生的一些变化,这些变化对于 ADI 与客户合作加速过渡到安全互联企业会产生哪些影响呢?ADI 又将如何应对这些变化呢?

 

观看视频让ADI 工业业务部门总经理 Brendan O’Dowd 来告诉您吧~

http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5772679353001.html 

 

 

二、可提供灵活的通用模拟 IO

工厂对更大容量和更高灵活性的需求推动了对更灵活 IO(输入/输出)架构的需求。ADI推出的下一代通用 I/O 解决方案——AD5758,提供了更高的集成度、稳健性、灵活性和效率,从而显著节省时间和成本。

 

DAC AD5758集成了ADI第二代动态功率控制(DPC)功能,支持高密度模拟输出(AOUT)模块并且不需要降额使用(即不会因热量累积而需关闭通道),从而实现更低成本、更紧凑的设计。 AD5758设计用于工厂自动化、过程自动化和电机控制中的通道间隔离工业应用。目前是ADI功耗最低的工业DAC。

 

欲了解该产品的详情,请点击:http://www.analog.com/cn/products/digital-to-analog-converters/4-20-ma/4-20-ma-loop-interface/AD5758.html  

 

 

三、实时确定性以太网,解决工业以太网面临的挑战

如何支持当今现有的众多通信协议和标准,同时还要考虑工业 4.0 的通信需求?这正是工业以太网所面临的挑战。

 

工业以太网系统需要高确定性和可靠性。在许多工厂自动化应用中,由于以太网具有更高带宽且能够与企业网络链接,它已替代传统的串行“现场总线”连接,但是以太网本身不具备现场总线系统的确定性响应。

 

为克服这一限制,各主要工业OEM制定自己的以太网协议,自此成为广泛使用的开放式标准:PROFINET、以太网/IP、EtherCAT、ModbusTCP和其他几种标准。其中一些协议与标准的TCP/IP以太网网络完全兼容;其他协议已修改数据链路、网络和/或传输层(OSI模型中的2-4层)以实现确定性性能。虽然这些协议可与标准以太网共存,但它们不能以确定的方式实现彼此互操作。

 

需要支持工业以太网的产品设计挑战为选择兼容各种不同标准的参考设计。另一个需要考虑的重要因素是能否更新解决方案以支持未来的增强功能,如TSN。

 

ADI的工业以太网解决方案提供协议灵活性、易用性和支持,使您的产品适应当今的工业以太网网络和未来基于时间敏感网络(TSN)的工业4.0融合网络。

 

欲了解请点击:http://www.analog.com/cn/products/industrial-ethernet.html 

 

额外推荐:

 

在线研讨会:如何使用 ADI REM 交换机实现实时 POWERLINK

该研讨会探讨了:

  • 工业通信系统
  • 适用于确定性以太网的 POWERLINK
  • 利用 REM 交换机快速构建 POWERLINK 系统
  • fido5000 REM 交换机的多协议支持
  • 确定性以太网中的TSN展望

 

 

技术文章:

 

 

四、提升基于条件的监测效率

通过最大限度地提高机器正常运行时间和效率,在自动化中使用 CbM 已经在某种程度上实现了工业 4.0 所承诺的生产力提升。。ADI的 MEMS 振动传感器与我们的精密转换器、线性、隔离和电源技术相结合,已经用于提供高质量机器健康数据,以便最大限度地延长机器正常运行时间并提高效率。

 

通过致力于创新,ADI 将凭借 CBM 领域深厚的技术专长继续努力提高智能水平,以便进一步优化 CBM 解决方案。

 

欲了解详情,请点击:http://www.analog.com/cn/applications/markets/industrial-automation-technology-pavilion-home/condition-based-monitoring.html 

 

 

五、智能机器人和合作机器人

通过工业 4.0 实现的效率和灵活性在很大程度上归功于使用更多的机器人、合作机器人和其他高级机器。所有这些都依赖于基于系统设计、创新技术和战略合作伙伴关系而构建的更高级电机控制解决方案。

 

ADI如何实现所有这些目标?

 

5 条信号链

4 款特色产品

4 个系统和子系统平台

15 款参考电路

……

这些,都是ADI致力于在多种技术之间实现最高的系统性能和领先集成的原因。未来,ADI将与广泛的运动控制系统级知识相结合,为您提供可以面向未来轻松升级的独特系统解决方案。

 

点击链接,了解更多哦~http://www.analog.com/cn/applications/markets/industrial-automation-technology-pavilion-home/motion-control.html 

 

最后推荐大家查看ADI 工业4.0专页,了解更多ADI为工业4.0提供的支持!

http://www.analog.com/cn/applications/markets/industrial-automation-technology-pavilion-home/industry-4-pt-0.html

結果