已回答假定已回答

DDS  AD9910,用于雷达信号处理,输出线性调频信号幅度存在规律性变化,如何解决?

Josh_zhou 在 2018-7-7 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-7-9提供

使用dds  AD9910,产生脉冲式的线性调频信号,信号给到雷达模拟目标回波,进行雷达信号处理时,发现由于输出的调频信号的幅度上存在一个类似于正弦调制的较为小的变化,这种情况将会影响雷达的信号处理。请问如何改进使得dds输出的幅度非常稳定,基本不存在规律性变化。dds的配置字如下:

parameter   AD9910_MODE1=  304'h00_00006000_01_00480820_02_040fc000_0B_30A3D70A1C28F5C3_0C_00346DC600346DC6_0D_00010001;

采用的斜坡方式去配置,在一开始的时候写入配置寄存器。利用ioupdate信号不断拉高来不断触发产生线性调频信号。最终进过信号处理后,发现存在规律性变化。如下图的第一和第二行信号,导致利用fft进行监测的时候回出现一个很高的干扰点。15km_dds_modulation.jpg

配置信号和采样信号的时钟为100M,dds的系统时钟为800M。这种整数倍的关系能够保证我的信号产生后不会出现相位的变化。但是目前幅度存在很小的变化,但是变化是很有规律的。然后调整消除这种情况?

結果