已回答假定已回答

关于BF533的PLL

go_go_go 在 2018-7-9 詢問的問題

最近我参考ADI官方提供的原理图画了一块bf533的开发板,用的是BF533SBBCZ400芯片,在VDSP开发环境下进行测试的,测试的时候就发现

  1. 每次要使PLL倍频生效,必须先拉到ACTIVE模式,再切换到FULL_ON模式;
  2. 执行完设定为ACTIVE模式的程序后必须重新编译,再通过仿真器载入,才可以使得之前的设定生效。

请问,这是什么原因呢。

在测试PCB功耗的时候发现只有125MW,而且运行速度也非常慢,但是我的VDDEXT(3.3V)和VDDINT(1.28V)都是满足芯片正常工作要求的。而且测试的时候只用到了SDRAM。下面是我画的原理图部分:

PCB_Project_页面_1.jpg

PCB_Project_页面_5.jpg

PCB_Project_页面_6.jpg

原理图反复排查过了,没有什么问题,我就想会不会是PCB画的有问题,BF533周围电源线宽或者过孔限制了DSP正常工作。下面是我画的PCB。

附件

結果