已回答假定已回答

ADP1755+AD9364电源问题

yangkunx 在 2018-7-12 詢問的問題

目前在调试一块AD9364的板子,设计参考demo板,上电后发现ADP1755的输出被抬高的1.48V左右,同时做了以下测试:

1 ADP1755的demo板通过电阻将输出分为5路,我每一路单独加电,输出正常,是1.3V.

2 ADP1755后端全部断开,输出正常1.3V.

3 外接稳压源到1.3V,测量电压也是正常。

问题有些无法理解,希望能尽快回复。

結果