ternence

图文详解如何将 4~20mA 传感器连接至 SmartMesh IP 无线节点

ternence 在 2018-7-18 建立的討論區

由于无线传感技术可大幅降低网络安装和维护费用,并且安装简便,所以被用在全球数以万计的过程工业的应用当中,同时也是工业领域中增长最快速的一个部分。

 

今天版主就带你们了解下《如何将 4~20mA 传感器连接至 SmartMesh IP 无线节点》,点击-

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5579263875001.html 可观看完整视频哦~

 

 

视频详解:

 

工厂设施中,4~20mA 是一种常用和部署的传感器接口,从有线传感网络转换为ADI 的 SmartMesh IP 嵌入式无线传感器网络是很容易——

 

如下图所示,图中的第一个电路显示了利用有线电流环路连接至一个房间的远程工业传感器。为缩短电流环路并用无线链路取代它,把电源和检测电阻器重新安置在传感器侧。

 

 

检测电阻器电压馈入 SmartMesh IP 节点模拟输入,一般施加至任何模拟信号源,只要把信号调节至片内 10 位 A/D 转换器的 0 至 1.8V 范围内即可。

 

 

当该设置中调节电流时,通过网格进行无线发送并由管理器捕获的检测电压出现在 PC 屏幕上。当 4mA 给检测电阻馈电时,在 SmartMesh IP 节点上和 PC 屏幕上看见大约 339mV。

 

 

相似地,20mA 产生 1.69V。请注意,原理图包括基于齐纳二极管的瞬变保护电路。

 

 

ADI不仅提供了 SmartMesh IP 片内软件开发套件,即 SDK(利用该 SDK,能够容易地从一个 C 代码示例入手,并利用两个字节把节点重新编程为 5 秒更新),还提供充足的 Python 代码示例,用于和主机 PC 上的管理器 API 进行信息交流。

 

 

总之,视频中的演示说明了通过 SmartMesh IP 网络以无线方式测量 4~20mA 或其他模拟信号是多么容易。

結果