ternence

【ADI 工程师博客】关于功能安全性,我推荐读这些书

ternence 在 2018-7-18 建立的討論區

原文链接:

https://ez.analog.com/blogs/engineerzone-spotlight/2018/06/05/functional-safety-a-book-review

 

先附上该系列博客的其他几篇内容:

【ADI 工程师博客】功能安全与人工智能

【ADI工程师博客】功能安全与安防

【ADI工程师博客】功能安全与网络

【ADI 工程师博客】IEC 62443系列网络安全标准:概述

【ADI 工程师博客】电梯的功能安全性

【ADI 工程师博客】功能安全的秘诀

 

我是ADI公司工业产品部的功能安全工程师,但我觉得有必要读一些与许多应用领域相关的书籍。在一本书里没有详细解释的东西往往可以在另一领域的书里找到很好的解释。我发现,标准也是如此。我觉得,有些书虽然我很喜欢,但其他人可能会觉得毫无用处。这在很大程度上取决于你的知识水平、你的预期和你的背景。

 

如今,我一般从亚马逊买书,因为我喜欢在Kindle应用程序上看书。在Kindle应用程序中,你可以搜索,还能轻松高亮重要内容,我基本上不买纸质图片了。但IEC 61508推荐的书有许多都很老,只有纸质版本,有些只有二手的。

 

如果要选择两本看看的话,我会挑选罗克韦尔自动化公司的两本免费书。

 

一般

我读过的第一本功能安全方面的书是David J. SmithKenneth G.L. Simpson合作撰写的《关键安全系统手册》。读了这本书后,我参加了英国大卫·史密斯(David Smiths)培训班。可以读读该本前半部分,这部分以浅显易懂的语言简要介绍了关键安全系统。

 

 

功能安全生命周期

Michael Medoff和Rainer Faller撰写的《功能安全——IEC 61508 SIL 3标准开发流程》是一本不错的书。我特别喜欢的内容是衰减和接口故障率定量分析。

 

Terry L. Hardy撰写的《安全管理和工程领域系统安全相关经验》展示了在能切实增添价值的地方采取安全措施的重要性。

 

Jean-Louis Boulnger撰写的Cenelec 50128IEC 6229标准》。虽然这本书集中讨论的是供电轨,但我还是决定把它归为功能安全流程一类。我发现,这本书很有启发性,第6章“数据准备”对基于参数的系统进行了很好的描述。

 

Atul Gawande撰写的《清单宣言——如何正确做事》根本不是关于功能安全的书。Gawande表达的是清单的价值。

 

Tracey Brown和Michael Hanlon撰写的《安全至上——毁坏我们生活的荒诞规定及其应对之道》。与功能安全毫无关系,而是教读者如何运用常识,而非盲目遵从字面规则。

 

Elizabeth Hull、Ken Jackson和Jeremy Dick撰写的《需求工程》是一本不错的入门读物。我真的很欣赏关于需求可追溯性的例子,其中用到了A4页面、大房间和大量线绳。

 

Bob Aiello和Leslie Sachs撰写的《配置管理——最佳实践模式》很好地阐述了标准中提到的一个主题,就好像每个人都知道如何实施一样。

 

 

可靠性

David J. Smith撰写的《可靠性、可维护性与风险》Smith非常不错,以浅显的语言解释了功能安全的数学原理。

 

William M. Goble撰写的《控制系统安全评估与可靠性》写得非常好,配了大量的图片,在我看来,关于诊断的第9章是关于马尔可夫分析最好的说明。

 

 

软件

Philip Koopman撰写的《更好的嵌入式系统》虽然并未声称是一本功能安全著作,但目前已经很难找到。但其中有些章节的标题确实不错,比如“全局变量罪大恶极”,其内容与功能安全高度相关。

 

Software for Dependable Systems Sufficient Evidence a short but interesting book

《可靠系统软件——证据充分》是一本不长但很有趣的书。

 

Chris Hobbs撰写的《嵌入式软件开发或关键安全系统》也是一本不错的书,其中有一些非常有意思的见解。

 

 

Laurent Bossavit撰写的《软件工程的小矮人》是一本很轻松的书,适合在飞机上阅读,作者试图解开许多软件难题。

 

 

特定领域书籍

《流程安全书之一——流程工业的功能安全》是来自罗克韦尔自动化公司的一本免费图,有PDF版和纸质版两种选择。全书有168页。

 

《流程安全书之四——机械安全相关控制系统》是来自罗克韦尔自动化公司的另一部免费书。

 

BGIA报告2/2008e——机器控制的功能安全——EN ISO 13849的应用》从技术上讲,不是书而是免费下载资料。但其篇幅达400页,涉及与ISO 13849相关的一切内容,所以,我把它也包括进来了。

 

Harvey T. Dearden撰写的《功能安全实践》集中讨论了汽车功能安全,虽然封面上的俄罗斯轮盘赌让人迷惑不解,但有些见解还是不错的。

 

Thorsten Langenhan撰写的《(汽车)功能安全基本指南》虽然有大量的英语语法错误,但作为阅读材料还是不错的。

 

Vance Hilderman和Tony Baghai撰写的《航空电子设备认证》是一本令人欢欣鼓舞的书。如果功能安全要求似乎无法企及,不妨读一下,定能有所收获。

 

网络安全

不采取保障措施,就不可能安全。所以,网络安全知识也很重要。

 

David Kleidermacher和Mike Kleidermacher撰写的《嵌入式系统安全》是一本我想再读一遍的书。

 

David J. Teumin撰写的《工业网络安全》是一本很短但不错的入门读物。

 

 

每日视频:

要找到相关的视频需要略费周章——我已经尽力了。

https://www.youtube.com/watch?v=XRN8NK2oCVo

 

 

ps.作者介绍的这些的书籍,希望对你的技能提升有所帮助哦~

結果