已回答假定已回答

AD9364 RSSI不稳定

hugh 在 2018-7-21 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-7-23提供

我按照LET 10MHz的脚步进行配置,通过SPI控制进入TDD模式;

我想通过RSSI测试输入信号的强度,通过读取nRF2401在通信和不通信情况下的RSSI来判断通信的有无,但是读取的时候发现有没有通信RSSI变化都没变化。不仅如此,RSSI在相同条件下还会有较大;以下是读的的数据,上面的是RSSI Preamble,下面的图是RSSI Symbol,不知道是什么原因,求解答捕获.PNG

結果