ternence

RF检波器,你了解多少?

ternence 在 2018-7-26 建立的討論區
最後回覆由ternence於2018-7-26提供

随着射频传输的广泛应用,对射频功率测量的需要也随之产生。RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。

 

对于不熟悉射频检波器操作的人来说,其功能非常简单,最好在时域中观察。想象一个射频检波器由一个输入电平随时间变化的信号驱动,如图所示。当输入电平提高时,检波器的直流输出电平也会提高。尽管输入电平和输出电平之间的确切关系会随器件和功能而变化,但该基线响应对所有射频功率检波器都是通用的。

 

 

接下来版主大家唠唠RF功率检波器在各个领域中的应用。

 

测试和测量应用

 

在测试和测量应用中,射频功率检波器用于精密测量射频功率,以及用作频谱和网络分析仪中输入保护电路的一部分。

 

              

RF功率计                                    频谱和网络分析仪RF信号发生器

 

通信和医疗

 

在通信和医疗应用中,射频检波器用于监测和控制发射功率和天线回波损耗。

 

                   

               医疗                                                     无线通信

 

基于射频的材料分析

 

基于射频的材料分析,一种新兴应用其中检波器好比是微型网络分析仪,分析材料反射的信号的幅度和相位,并利用算法来确定材料的特性,例如水分含量。

 

 

除了上述领域之外,射频检波器还有许多应用,比如,测量脉冲功率,如电子支付系统、雷达和电子战。

 

     道路收费电子支付(ETC                            电子战                              雷达

 

最后我们说说典型RF检波器的操作

 

使用射频检波器所需的基本支持电路具有普遍性。射频输入几乎总是交流耦合。交流耦合电容有时在芯片内部,有时在外部。采用外部交流耦合的器件往往以较低频率工作。射频应用一般偏好50欧姆的输入阻抗。然而,很多射频检波器的输入电阻远高于此。

 

因此,一般会在器件上放置一个外部分流电阻,以使电路的有效输入电阻为50欧姆。一些射频检波器具有便于补偿温度漂移的功能。它通常采用外部施加电压的形式,推荐用于在特定频率下优化温度稳定性。

 

由于射频检波器有效地将AC信号转换为DC信号,所以在输出端将需要对信号进行平均。大多数情况下,器件具有一个可以连接均值电容的引脚。当然,均值水平与输出对输入变化的响应时间之间存在隐含的折衷。

 

许多射频检波器还具有灵活的输出信号缩放特性。将VOUT引脚直接连到VSET引脚,可以设置标称斜率。但若通过一个电阻分压器连接这些引脚,则可以轻松放大输出。

結果