已回答假定已回答

AD7366-5忙信号BUSY一直高电平,如何复位芯片

YT_JOHN 在 2018-7-30 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2018-8-7提供

ADI的工程师,你好!我这一个流水线上的设备,使用AD7366-5采集数据,遇到BUSY信号一直高电平的问题,应当如何操作才能使AD7366-5恢复正常状态。经测试问题基本确定是电源出现波动导致,数据采集开始前,设备使用接通继电器的方式启动220V单相交流电机,在电机启动时,会出现短时的干扰,该干扰窜入电源,并使控制AD7366-5的CPU的CNVST管脚信号出现短时波动(几个us),看这个波动足以使AD7366-5误以为是启动转换。但是为什么会导致BUSY一直高电平,是芯片内部逻辑混乱了吗?请问应当如何恢复?

結果