已回答假定已回答

AD7124 部满量程校准时间

phantom 在 2018-8-1 詢問的問題

您好:

目前在AD7124-4的使用中出现了如下问题。在进行内部满量程校准的时候,按照文档提示,在中功率模式下进行校准。

滤波器选用SIN3模式,时钟选择2.4576MHZ的外部有源晶振,FS选择为1920。结果时间长达5秒左右。按照文档说法,是建立时间的4倍。而AD7124-4在对应模式下建立时间是300毫秒。那么应该是1.2秒左右。结果现在超标到了400%

我们尝试在全功率模式下进行内部满量程校准。时间确实是1.2秒左右。初步测试的结果。似乎内部满量程校准也是有效的。

现在问题有两个。

第一,AD7124-4的内部满量程校准是否能在全功率模式下进行。

第二,AD7124-4在中功率模式下2.4576MHZ的时钟频率,FS设置为1920;内部满量程校准到底要多久。

結果