已回答假定已回答

ad598接入传感器后发热

novemer0 在 2018-8-1 詢問的問題
最後回覆由novemer0於2018-8-2提供

各位好,

我现在有个项目是使用ad598产生一个交流信号,然后测量位移的。电路就是参考的ad598设计参考电路,除了外围配置电阻电容参数不同,还有一个区别是我用的是陶瓷电容,就是普通的多层陶瓷电容,规格等级是x7r。

现在在测试中有个问题,就是芯片发热。我的板子芯片在不接传感器时,温度还算正常,接上传感器后会飙升到55摄氏度左右,而开发板的温度也就40度左右。

我看手册上P6写的建议c1、c2、c3使用陶瓷电容。测量返回值也是正确的。请问在阻容材质选择上会有这个问题吗?还有就是布局布线时有无特殊要求,谢谢。001.JPG

这是我ad598部分电路图,其中正负15伏由金升阳隔离电源从24v转换而来。

結果