已回答假定已回答

关于AD5293兼容与失效问题

fws009 在 2018-8-8 詢問的問題
最後回覆由nandin於2018-8-9提供


您好,关于AD5293数字电位器,想请教各位两个问题:

1、是否有和AD5293完全pin to pin兼容的产品,且供电电压仅5V?我这里设计了一个电路发现供电电压不够AD5293使用(仅有5V±1%)希望能找到一款芯片代替使用。

2、在此款芯片(20K欧姆的那个)使用时,W点输出端接了10K的阻抗。一开始还能测得是1:1比例的电压,但到后面却无法测到任何电压了。还以为是芯片失效了,但是换了一款芯片之后还是这样的现象。请教各位大神是什么情况?

結果