ternence

圈粉无数的RadioVerse生态系统中的宽带收发器,集体报道啦

ternence 在 2018-8-10 建立的討論區

以便为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品,ADI推出了RadioVerse技术和设计生态系统。

 

该系统自从推出,就圈粉无数,因为它的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。

 

 

今天版主为大家收集了RadioVerse技术和设计生态系统下的7款宽带收发器,看看它们是用哪些特性圈粉的吧~

 

适用于各种低功耗无线应用场合的高度集成射频收发芯片AD9361

AD9361是一款高性能、高集成度的射频收发芯片,包含两路独立的接收端口和两路独立的发送端口,12位模数转换和12位数模转换,支持70MHz到6GHz的超宽频率范围,支持通道带宽最大可达56MHz。

 

AD9361是RadioVerse生态系统中的第一款宽带收发器,结合了射频前端和混合信号基带部分,还集成了频率合成器,并给处理器提供可配置的数字接口。通过数字接口可以灵活配置各通道的参数,包括频点、带宽、增益等参数,基于这些特性,AD9361非常合适作为无线电监测的前端设备,可以监测超宽频段、不同带宽的无线电信号。

 

了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9361.html  

 

 

集成12位DAC和ADC的RF 2×2捷变收发器AD9363

AD9363 RF收发器是针对各种低功耗无线应用而设计,比如毫微微蜂窝、DAS、无线视频传输。该无线电SoC覆盖325 MHz至3.8 GHz频率范围,具有200 kHz以下至20 MHz的可调谐通道带宽。

 

它是一款高度集成的单芯片解决方案,包括一个射频前端、灵活的混合信号基带部分、频率合成器、两个ADC和两个直接变频接收器。它支持TDD和FDD工作模式。

 

了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9363.html#product-overview 

 

 

用于3G和4G基站的高性能高度集成RF捷变收发器AD9364

AD9364是高性能高度集成RF捷变收发器,设计用于3G和4G基站,器件中集成了具有混合基带的RF前端以及频率合成器、12位ADC和DAC,工作频率70MHz到6.0GHz,包括了大多数许可证频段和无许可证频段。

 

该器件支持通道带宽从200kHz到56MHz,主要用在点对点通信系统,飞蜂窝/特微蜂窝/微蜂窝基站,遥控无线电,软件定制无线电(SDR),测试测量设备,雷达,卫星调制解调器等

 

了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9364.html  

 

 

一张图解释——基于 AD936x 的无线视频链路为何在性能上胜过 Wi-Fi

 

 

 

高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案AD9371

AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。

 

该器件的工作频率范围为300 MHz至6000 MHz,涵盖大部分特许执照和免执照蜂窝频段。此IC支持最高100 MHz接收器带宽。另外,它还支持带宽高达250 MHz的观测接收器和发送频率合成,能够适应数字校正算法。

 

了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/AD9371.html#product-overview  

 

 

全球首款带有集成 DPD 功能的宽带 RF 收发器AD9375

AD9375是首款片内集成数字预失真(DPD)算法的RF收发器(基于AD9371),相比竞争解决方案,这项设计突破可降低90%的DPD功耗。除了功耗的降低,集成DPD的设计更是为了满足变化的市场需求而生的。

 

并且该器件将 SERDES 线路数量减少一半,并降低 FPGA 复杂性和成本。省电、集成和系统成本降低使其成为低功耗、小外形尺寸应用场合(例如小蜂窝和大规模多输入多输出 (MIMO))的理想解决方案。

 

了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/AD9375.html

 

一张图了解——适用于小蜂窝和大规模 MIMO 的 AD9375

 

 

业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器ADRV9009

ADRV9009是一款高集成度射频(RF)捷变收发器,也是业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。

 

该款收发器提供两倍于前代器件的带宽(200 MHz),可取代多达20个器件,功耗降低一半,封装尺寸减小60%。凭借行业领先的性能以及更小的尺寸、重量与功耗,ADRV9009收发器能够满足新兴5G无线基础设施设备以及航空航天系统严苛的天线密度和扩展网络容量要求。

 

了解该系列产品的详解介绍请点击:

 

ADRV9009 提供市场上带宽最宽、性能最高的单芯片 TDD 解决方案

結果