已回答假定已回答

AD9776A输出问题

K.D 在 2018-8-12 詢問的問題

你好

     我在使用AD9776A的时候碰到了一个问题,在我的设计中,芯片参考时钟是120Mhz,ADC时钟设置为480Mhz,VCO时钟1920M并且PLL显示是锁定状态。我使用15Mhz的正弦波和余弦波作为输入信号,我的输入数据速率120Mhz,TXENABLE信号保持高电平并且SYNC信号保持低电平,但是输出部分没有任何信号。我应该检查哪个部分?下面是我的寄存器的值。

     0000,0188,0208,0340,0400,0500,0600,0700,08EB,09CB,0A1F,0B00,0C02,0D00

     0E00,0F00,1002,1100,1200,1900.

     非常感谢。

結果