已回答假定已回答

AD8015求助,差动输出的问题

lee218 在 2013-4-14 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-4-18提供

D1接收前面电路发出的280HZ的方波信号,幅值0~4V,D1产生与发射信号的反向方波信号,幅值为0~2.4V

6、7脚都输出4.6V直流电压,如果6、7脚加电容后测得明显的方波信号,但是同相。这个问题怎么解决???

另外疑问:

AD8015的应用是否一定要参照数据手册的应用电路?

是否可以应用单端输出给后续放大电路?

芯片4管脚的作用及连接方法?

有用过AD8015的朋友一定说一声啊~期待您的回复,谢谢!

QQ截图20130412104832.jpg

結果