已回答假定已回答

ADE7758 采集问题

bbboy 在 2013-4-16 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-4-17提供

你好,各位大侠,想使用ADE7758采集三相电流和一路电压,手册看了两遍对于初始化处还是有些疑问,电流和电压采集完成是同时完成采集的吗,采集完成 出发什么中断,LENERGY(Enables an interrupt when the  energy accumulations over LINECYC are finished)还是WSFM(Enables an interrupt when data is present in the WAVEMODE register)中断,可能我没理解正确;还有一点就是采集的周期,不知道能否设置,是在WAVEMODE中设置 吗,26.0KSPS,13.0KSPS,6.5KSPS 或 3.3KSPS,这些是采集周期,ADI的大侠能否给解答下,

我在补充我的一个问题,ADE7758的采样速率最大可设置为26.0kSPS,没有看到电流电压寄存器的更新速率,从AN-639上看到:在ADE775x中,均方根计算利用一个低通滤波器来来提取均方根值,并有与之关联的建立时间(月700ms),如此一来,实际中电压/电流事件对寄存器进行更新会有一定的延迟。我是否可以认为,每次转换的速率至少要700ms,对于实时很高的场合不太合适呢

結果