已回答假定已回答

AD8253可控增益问题

hawaer 在 2013-4-17 詢問的問題
最後回覆由小海不怕於2016-9-30提供

请问为什么使用锁存增益模式时,控制使AD8253增益为100时出现错误?以下是电路板的原理图


   原理图.jpg
就用这一原理图,用单片机控制时AD8253的增益分别为1和10时都没问题,但控制使其增益为100时却出现了错误,增益变为1了。我将原理图中的C2去掉,也即将AD8253的输出与下一级的AD8597断开后,再控制使AD8253的增益为100,则没问题,其增益变为100。而在Transparent Gain Mode模式下,100增益则无问题。

 

还有就是请问如何产生一个精密的负电压 -5V 给AD8253供电啊?我之前用的是电荷泵将正电压转为负电压后给AD8253供电,但这种负电压纹波太大,有20mv左右,当AD8253的输入信号很小时,输出波形完全被纹波给弄乱了。后来我又用精密运放op1177将正电压转为负电压给AD8253供电,但此时如果给AD8253的输入端加上一个 几十KHz 的正弦波,则输出端会输出一个几十纳秒的正弦波,且AD8253的增益会出现不受控的现象。

 

这个问题困扰我大半个月了,希望给位能给点建议或意见,谢谢啦!!

結果