已回答假定已回答

adv7441 HDMI/DVI PORTB 无法识别信号

greentea 在 2013-4-17 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-4-23提供

专家好:

        我使用adv7441A 采集DVI/HDMI信号。PORTA采集DVI信号,PORTB采集HDMI信号

 

        当使用porta采集DVI信号时,可以正常识别并采集到信号。但是使用portb采集HDMI信号时,portb无法探测到信号。

        我使用的是内部共用edid模式(ksv 0x73:0x06)。但是portb无法探测到hdmi信号。但是我将hdmi信号接显示器,可以正常显示。

 

         hw文档提到配置port b的edid需要配置spa_location、spa_portb,请问spa_location、spa_portb如何配置???

          请专家帮忙讨论下,port b无法探测hdmi信号的原因??

 

         谢谢!!!!!!

結果