已回答假定已回答

[ADI参考设计]加速度传感器ADXL345典型应用

Stanley 員工 在 2013-4-19 詢問的問題
最後回覆由Stanley於2016-7-5提供

ADXL345加速度传感器参考设计

      iMEMS半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS 加速度传感器可以用来测量加速度,或者检测倾斜、冲击、振动等运动状态,帮助实现工业、医疗、通信、消费电子和汽车等领域中的多种应用。根据不同的应用, 加速度传感器的测量范围从几g到几十g不等。数字输出的加速度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。

       本参考设计基于ADI公司的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能,等等。

 

http://www.analog.com/zh/rdadxl345_forum

 

更多参考设计,欢迎访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选

結果