已回答假定已回答

关于高速BPSK以及AD9957的相关问题(感谢ADI-Wei对我上一个问题的解答)

Game_mail_0513@163.com 在 2013-4-27 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2013-5-7提供

问题1:实现高速BPSK,并拥有频率300MHz的载波,就是将调好的基带数据输入到AD9957,然后用“正交调制模式”工作,设置DDS的频率为300MHz,这样做对吗 ?

问题2:因为系统需要,载波有时还需要切换成线性调频使用,通过RAM的斜坡模式应该可以实现吧?(RAM地址内的频率依次按照斜率递增,这样再用斜坡模式应该可以实现线性调频吧?)

问题3:AD9957的RAM大小为1024,那么线性调频,单边的总调频点总数应小于等于1024点,这样理解没错吧?

 

拜托各位高手帮帮忙。

結果