已回答假定已回答

关于AD9910杂散的相关问题

Game_mail_0513@163.com 在 2013-5-12 詢問的問題
最後回覆由flytiger於2014-1-9提供

最近使用AD9910时发现,在960MHz时钟下。AD9910输出300MHz、290MHz和302MHz(均为单音模式),3个点频信号。其中300MHz信号在100MHz频宽内杂散较好,基本都在80dB以上。290MHz和302MHz就很差,100MHz频宽内,出现了若干杂散。其中290MHz输出时,出现了310MHz的杂散最高约60dBc,但是该杂散能量不稳定,起伏就有10dB左右。能否帮我分析下,这个杂散由哪里产生的?为什么能量会有如此大的起伏?多谢啦!~

結果