已回答假定已回答

ad7190和arduino通信问题。

g0267 在 2013-5-18 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-5-31提供

我手里有一块ad7190的评估板(ad7190 EBZ),我通过arduino的SPI读取AD7190的数值出现问题。

arduino板为duemilanove,arduino的13接SCLK,12接DOUT,11接DIN,10接/CS。

写一个简单的通信都没有通过,请帮忙看看。读取状态值。

#include <SPI.h>

const int chipSelectPin = 10;

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  SPI.begin();

  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);//设置sclk为4MHz

  delay(1);

  SPI.setDataMode(SPI_MODE2);//设置为模式2,模式3也试过

  delay(1);

  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);

  delay(1);

  pinMode(chipSelectPin, OUTPUT);

  digitalWrite(chipSelectPin,HIGH);

  delay(1); 

}

 

 

void loop() {

  unsigned char result=01;

  digitalWrite(chipSelectPin, LOW);//使能/CS

  delay(1);

  SPI.transfer(0b01000000);//写通信寄存器,为下一步读取状态寄存器

  result = SPI.transfer(0x00);//读取数据

  Serial.print(result,BIN);//串口输出数据

  delay(1000);

}

 

 

显示结果为0,一直都只有一个0,求解答。

結果