已回答假定已回答

ADUC841输入的时候究竟需不需要加电压跟随器做缓冲???

李岩鹏 在 2013-5-21 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2013-5-28提供

这是第二个我用的ADUC8XX的案子了。对于我要问的问题,我就简单明了说吧。

 

第一、我用的是ADUC841

第二、我现在用的是ADC0通道,输入的电压源是1.5V

第三、我用的是内置基准源。

第四、我用的WASP测试的,用这个排除程序问题。

 

我的问题是,1.5V在2.5V基准下应该是0x0999   ...现在就只有0x0773左右?(1.2V)

 

之前用的那个ADUC814的解决办法是接OP491解决的(ADI开发板给出的方案)

我也知道,加上去肯定就没问题了。

 

我想问的是这个东西不加外部缓冲如何采集到正确的电压值?这几个参数反复试过,始终都是在7XX左右

1.JPG

 

我的联系方式是 QQ 529699480

北京信方华泰工业技术有限公司

专注工业技术研发

結果