已回答假定已回答

AD7606数据转换结果

handrise 在 2013-5-28 詢問的問題
最後回覆由adi_laker於2013-5-30提供

AD7606_7606-6_7606-4_cn_页面_23.jpg

我在调试时使用内部2.5V基准电压,测量范围配置成±10V,进行测量时输入端接入正电压0~10V,输出转换码为:0x0000~0xffff;当输入端接-10V~0V(反向),输出转换码为:0xffff~0x0000(应该是补码);但是我从上述文档说明感觉应该是:0~10V对应转换码:0x0000~0x7fff;-10V~0V对应转换码为:0x8000~0xffff.不知我的理解是否正确.

結果