已回答假定已回答

adv7441A的automatic graphics mode设置

108453609@qq.com 在 2013-6-3 詢問的問題

根据文档设置automatic graphics mode,用高清播放器输出720P@50Hz YpbPr,设置如下:

0x42 0x03 0x04

0x42 0x05 0x02; Prim_Mode =010b for automatic graphics mode

0x42 0x06 0x07; VID_STD=00111b for automatic graphics mode

0x42 0x1D 0x40

0x42 0x3C 0xA8

0x42 0x37 0x00

0x42 0x47 0x0A

0x42 0x68 0xF0

0x42 0x6B 0xf1

0x42 0x7B 0x1D

0x42 0xF4 0x15

0x42 0x87 0xE7;Enable Manual PLL Divider Ratio 74.25MHz/37.5kHz

0x42 0x88 0xBC

0x42 0x8f 0x02;Set Free Run Line Length 28.636363 MHz/37.5kHz

0x42 0x90 0xFC

0x42 0xAB 0x2E;Set Line Count Max  750

0x42 0xAC 0xE0

0x42 0x91 0x10;逐行

但是输出的视频是蓝屏,不正确!

結果